This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:CapTIvate 技术问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2532, MSP430FR2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569881/msp430fr2532-captivate-technology-questions

器件型号:MSP430FR2532
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2632

你好。

我有三个问题。

是否可以使用 MSP430RE2532实现滑块?

是否有任何 API 或指南可通过串行接口将 CapTIvate 传感数据从 MSP430FR2532传输到主机 MPU?  

 我想通过主机 MCU 或 MPU 通过 SPI/I2C/UART 控制 MSP430FR2532中的 CapTIvate 触控传感器。  

 但我认为、如果没有 API 或指南、开发将会很困难。

是否可以实现2mm x 20mm 布局的滑块"金属触控解决方案"?

 如果您不知道这个问题、或者答案是"否"、我很乐意向您提供一些预期的问题。

 

如果问题1的答案是"否"。

问题2和3的答案可参考其他 CapTIvate 器件。

可以给我一些建议吗?

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UchIDA-k、

    由于 RAM 空间较小、MSP430FR2532不支持 CapTIvate 滑块功能: e2e.ti.com/.../480520

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢你的答复。
    我将使用 MSP430FR2632实现滑块。

    您能给我一些关于以下问题的建议吗?

    是否有任何 API 或指南可通过串行接口将 CapTIvate 传感数据从 MSP430FR2632传输到主机 MPU?
    我想通过主机 MCU 或 MPU 通过串行接口控制 MSP430FR2632中的 CapTIvate 触控传感器。

    2.是否可以使用 CapTIvate 的金属触控解决方案实现滑块?

    如果问题2的答案是"是"、是否可以意识到采用2mm x 20mm (宽 x 高)布局?

    此致、
    UchIDA-k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UchIDA-k、

    CapTIvate 技术链接: www.ti.com/.../slau653b.pdf
    CapTIvate 技术指南: software-dl.ti.com/.../index.html

    请参阅《CapTIvate 技术指南》中"软件库"一章的"通信模块"部分。
    2和3。 不建议这样做: e2e.ti.com/.../480518

    此致、
    Ryan