This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微控制器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/570052/microcontroller-with-dual-clock-control

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

您好!

据我所知、MSP430微控制器具有一个数控振荡器和一个晶体振荡器。 我希望构建一个同时利用两个振荡器并从每个时钟获取时间戳的应用。 基于 MSP430的 LaunchPad 是否足以完成此任务?

我目前有一个 Tiva C 系列 tm4C123gxl、它有一个 TM4C123GH6PM MCU、看起来不能处理双时钟。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、ACLK 可由低频晶体振荡器提供、MCLK 可由 DCO 提供;许多系列可具有更灵活的配置。

    请查看您实际使用的 MSP430系列的用户指南中的时钟模块方框图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ala Shaabana">据我所知、MSP430微控制器具有一个数字控制振荡器和一个晶体振荡器。 我希望构建一个同时利用两个振荡器并从每个时钟获取时间戳的应用。 基于 MSP430的 LaunchPad 是否足以完成此任务?[/quot]

    确实如此。  源代码示例的 msp430g2xx3_DCO_flashcal.c 完全就是这样。 以及更多。