This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:2.0V 时有效的功耗数据

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569807/msp430f5359-power-consumption-data-of-active-at-2-0v

器件型号:MSP430F5359

尊敬的 TI 专家:

请让我确认 TI 在工作模式下是否具有电流消耗数据。

您在数据表第54页是否有关于在 Aitve 为2.0时 MSP430F5359的电流消耗数据(如"流入 VCC 的有源模式电源电流不包括外部电流")?

此致。

Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    由于内核电压是稳定的并且与 Vcc 无关、所以外部电压变化和 Vcc 修改不会对电流产生太大的影响。 对于1xx/2xx/4xx 器件、在给定应用中将 Vcc 降至可能的最低点是最省电的。 但 F5xx/6xx 器件本身就会进行调节、从而减少 Vcc 的变化。 最好的建议是对特定的工作场景执行快速基准检查以获取一些实际数字、您应该注意到电流消耗减少了不到100uA (这也取决于 DCO 频率)。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的评论。
    我明白了。 我将尝试测量功耗。

    此致。
    Kaka