This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430 LaunchPad 固件更新失败

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569082/msp430-launchpad-firmware-update-failed

您好!

今天、我尝试更新我的 MSP Launchpad。 原因是我无法对2533进行编程、并且我的 launchpad 序列号介于1009xxxxx 和1101xxxxx 之间。 因此、我假定使用固件是原因。 但使用 LaunchPadFirmwareUpdateer2.0.exe 时发生错误。

Win7 64位
430g2231已连接
未连接任何其他设备

但更新因错误而停止、现在我甚至无法对之前工作的微控制器进行编程。
 无法从 CCS 中识别 Launchpad、并且 LaunchPadFirmwareUpdateer2正在请求 IC、但它仍在插座中。

我的 Launchpad 现在是否被骗了?

是否有办法使用另一个 Launchpad 或 JTAG 编程器恢复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabian、

    我将与我们的 LaunchPadFirmwareUpdater 专家讨论这一问题、稍后我们将回复您。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    遗憾的是、我相信您的 LaunchPad 可能处于不可恢复的状态。 为此、我很抱歉、我正在与我们的 LaunchPad 团队合作、以确保其他人不会遇到这种情况。

    如果您愿意、我们可以提供更新的 LaunchPad 来替换被欺骗的 LaunchPad。 同时、我向您发送了一个朋友请求。 一旦您接受、请随时向我发送一封包含您的配送信息的私人邮件、我们将尽快为您提供新邮件。

    此致、
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的服务。