This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:eUSCI_A SPI

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569461/msp430fr2111-eusci_a-spi

器件型号:MSP430FR2111

在 MSP430FR2111中、我尝试使用 SPI、并且在 UCA0CTLW0中设置 UCSSELx 时遇到问题。 有一个选择(01b)表示它是特定于器件的、但我在数据表或用户指南中看不到对此的进一步引用。 是否有人可以指导我去哪里看?

谢谢

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    根据数据表的表6-7、它是 ACLK。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢

    Peter