This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F67791A:将代码从 IAR 工作区移植到 CCS 工作区

Guru**** 2573095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567074/ccs-msp430f67791a-porting-c-ode-from-iar-workspace-to-ccs-workspace

器件型号:MSP430F67791A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如何将 IAR 中的能量计代码移植到 CCS 工作区...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    遗憾的是、在 IDE 之间移植并不简单。 与将能量计代码从 IAR 移植到 CCS 不同、更新/引用'slac488.zip'->'Code Library'->'emeter'中"CCS_workspace"文件夹中的 CCS 项目可能更容易。

    如果此选项不可行、以下是一些参考文献、其中讨论了从 IAR 到 CCS 的移植。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 James。

    我尝试使用 CCS 工作区库创建新项目、但它不起作用... 您能解释一下要执行的步骤吗? 我正在进行能源记录...

    谢谢
    Girish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下主题帖应该会有所帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用