This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:下载问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567730/msp430g2553-problems-with-downloads

器件型号:MSP430G2553

我下载了 grace、但它似乎无法很好地与 win10配合使用。  我想知道这是生成 I/O 设置代码的方法、还是其他一些方法已将其替代。  当 MSP430首次推出时、我就使用了它、但我已经离开了几年了。  我正在尝试将最基本的套件与 LM75连接


此外、虽然我无法提供详细信息、因为计算机位于不同的位置、但我认为我应该提到我下载了 CCS、然后无法在更新的、独特的 Acer 笔记本电脑上工作。  初始屏幕是垂直透视的、我无法指定 要加载的位置、也无法启动安装过程。  在同一张桌子上的台式机上、所有操作都很好、包括 Win10和 IIRC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您安装了哪个 CCS 版本? 如果是 CCS v7、请记住4K 显示说明( 在此处讨论)。 "如果您使用4K 显示屏、文本将在安装程序中自动缩放、这使得读取窗口区域中显示的文本非常困难、因此无法安装 CCS。 建议禁用文本缩放或降低分辨率、直到创建与4K 显示屏兼容的更新安装程序。"

    对于 Windows 10上的 Grace、可能需要在 Windows 7兼容模式下运行安装。 请记住、较 CCS v6.1.2版本的 CCS 版本不支持 Grace ( 在此处讨论)。 以下主题具有一些可能有用的链接和建议。

    要将 MSP430G2553连接到 LM75、请查看以下链接。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    由于缺乏活动、我将关闭此主题。 如果您对此主题有任何疑问、请随时回复。

    此致、

    James

    MSP 客户应用