This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR6989:使用外部 MSP-FET 仿真工具对 MSP-EXP430FR6989进行编程

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR6989, MSP-EXP430F5529LP, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569714/compiler-msp430fr6989-program-msp-exp430fr6989-using-external-msp-fet-emulation-tool

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP-EXP430F5529LPMSP430F5529

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我需要构建一个分线板来对我正在处理的 PCB 进行编程。 为了验证我使用的是正确的引脚、我将 LaunchPad EXP430FR6989连接到 了我计划在生产中使用的外部 MSP-FET 仿真工具。

我已经从 eZ-FET 和 LED 上断开了 MSP430。 我还将上拉电阻器更改为 RST/SWBTDIO 至47k。 电容器保持不变(1.1nF)。 现在、我有一个独立的 MSP430。

我已将以下连接连接到 MSP-FET (MSP_FET <-> MSP430):
VCC_TOOL <->3V3
GND <-> GND
TEST/VPP <-> SBWTCK
RST <-> SWBTDIO

我还尝试离开 VCC/GND 并更改了以下内容:
TDO/TDI <->SWBTDIO
TCK <-> SWBTK

这两种组合都不起作用。  

1.能否使用线控 Spy 对 MSP430FR6989进行编程?
2.编程器上应该使用上面的哪些组合(TEST/RST 或 TDOTDI/TCK)?
3、编程器上的引脚1是什么? 我知道。 愚蠢。
4、还有什么东西我没了吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个将 MSP-FET 连接到 MSP430F5529 LaunchPad (MSP-EXP430F5529LP)的示例:

      

    我没有机会尝试使用 FR6989 LaunchPad 进行此操作、但我认为它应该以相同的方式工作。

    Scott