This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:获取"未知器件"尝试使用 F5529LP 上的 eZ-FET 和 USB 集线器在定制板上刷写 MSP430F5528

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568664/msp430f5528-getting-unknown-device-while-trying-to-flash-msp430f5528-on-custom-board-with-ez-fet-and-usb-hub-on-f5529lp

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好!  

我已经多次使用 MSP430F5529为不同的项目设计定制传感器板。 由于芯片不是以更小的封装提供的(据我所知)、我决定使用此处提供的电路(实际上与使用 MSP430F5529进行设计时相同)将其替换为 MSP430F5528 (ZQE 封装)。 我需要指出的是、我使用 F5529LP 上的编程器来刷写微控制器。 事实上、我在尝试在新设计上加载代码时收到一条"未知器件"消息。 知道这可能是由于焊接问题、我想在进一步探讨之前确保我使用的电路没有任何问题。 请提供任何帮助。

谢谢、Lat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lat、

    RST 线路需要一个47k Ω 上拉电阻器和1nF 下拉电容器、请查看《硬件工具用户指南》(SLAU278)的图2-3。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您的回答、对您有所帮助。
    在没有这些上拉和下拉组件的情况下、为什么它能够与 MSP430F5529正常配合使用?
    顺便说一下、我还没有删除"未知器件"消息、这可能是因为当时的焊接问题。
    谢谢、Lat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lat、

    可疑的硬件设置可能会成功地与一个 MSP430器件通信、而不是与另一个 MSP430器件通信、无论是不同的型号或版本、还是其他型号。 请继续评估您的硬件连接、使 SBW 线路尽可能短且彼此长度相似。

    此致、
    Ryan