This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R,DMA 源(SRCCFG=3)不起作用

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569446/msp432p401r-msp432p401r-dma-source-srccfg-3-doesn-t-work

器件型号:MSP432P401R

您好!

我们的客户询问了在 SRCCFG=3的情况下、MPS430P401R 版本:c DMA。 他说,他重做了一个示例,在驱动程序库中使用 DMA SRCCFG=3,但它不起作用。

我将该示例重新设置为仅使用主器件 SPI 和 DMA SRCCFG=2、并确保具有示波器的信号输出 SIMO、CLK。 我使用 DMA SRCCFG=3、CH2_EUSCIB0TX1和 CH3_EUSCIB0RX1重制了示例。 但我无法观察到信号输出。

我附加了我的项目。 请告诉我我的故障配置或其他问题。

e2e.ti.com/.../dma_5F00_eusci_5F00_spi_5F00_loopback.zip

此致、
山口和国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的山口和您:

      数据表的表6-36中描述的 DMA 源包括 I2C 和 SPI 触发器。  非零(1、2、3)源仅用于 I2C、未映射到 SPI。  

    因此、对于 SPI、您只能使用 SRCCFG=2或1。  我将提出一项要求,以便更清楚地说明这一点。

    此致、

    Chris