This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:睡眠模式下 PWM 运行的代码示例

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568612/msp430g2744-code-example-for-pwm-operations-in-sleep

器件型号:MSP430G2744
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

您好!

我们能否提供支持、以了解如何设置 PWM 通道并在 MCU 处于睡眠模式时(固定时基和占空比)在特定时间(固定时基和占空比)内运行 PWM 通道、在特定时间后从睡眠状态唤醒并恢复? 我在我们的技术讲座中找不到这种示例。

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经了解 过代码示例了 吗? 它们是一个很好的起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔贝托

    请参阅 MSP430Ware 内的代码示例 msp430g2x44_TB_14.c、了解在低功耗模式下使用 G2744上的计时器的示例。 您还可以参考一些其他 PWM 示例。 您必须添加唤醒部分、方法是添加另一个计时器来决定何时退出 LPM、或使用同一计时器的另一个 CCR 来计算溢出中断、直到您需要从 LPM 唤醒。