This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:错误23:MCU 器件初始化

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6721, MSP430G2955, MSP430G2203, MSP430F2350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569374/re-error-23-mcu-device-init

主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP-FET430UIFMSP430F6721MSP430G2955MSP430G2203MSP430F2350I在 MSP-GANG 和 JTAG 端口编程方面也存在类似的问题。 我遇到错误23。 设备连接失败。 我已下载更新的驱动程序、但仍无法解决问题。 我使用 PCB 组装上的同一编程端口使用 MSP-FET430UIF 时完全成功。 我也希望找到一个解决方案。 很抱歉,我没有答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我想帮您解决问题。 您能否提供有关 MSP-GANG 配置的信息-您选择了哪些设置? 最简单的方法可能是提供显示设置的 MSP-GANG GUI 的屏幕截图。 还请包含关于>关于下的 MSP-GANG 固件版本-它是最新版本1.2.6.0吗?

    您能否提供更多信息来说明您正在尝试对哪个 MSP430进行编程以及您的编程连接-您正在尝试使用 SBW 还是完全 JTAG? MSP430是由外部供电(例如电池或电源)还是由 MSP-GANG 编程器供电?

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件是 MSP430G2955。 我就这个问题与 Elprotonic 进行了交谈。 我必须错过了关于复位线路上适当电容器尺寸的注释。 我最初使用的是0.1uF 电容器。 这与 MSP430F6721、MSP430F2350和 MSP430G2203搭配使用时效果良好。 但是、它不适用于 MSP430G2955。 我将电容器值更改为2.2nF、并且通过简单的更改获得了更好的成功。
    注意:我在没有外部电源的情况下使用 JTAG。 我确实尝试了一个外部电源(为此目的配置了 MSP-GANG)、但这并不成功。 随着电容值的变化、问题得以解决。

    固件:01.01.06.00 (最新固件更新)。 我也非常熟悉 MSP-GANG 编程器(自2012年以来一直使用最新版本)和自2007年以来的旧版本。 问题与 PCBA 有关。 组件值的变化解决了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您提供解决方案的摘要。

    对于稍后进入此线程的其他器件、对于大多数支持 SBW 的器件、RST 上推荐的电容器不大于2.2nF。 您可以在器件用户指南中未使用引脚的连接下、新数据表的应用信息部分以及硬件工具用户指南 www.ti.com/.../slau278 第2章中找到此内容。

    此致、
    Katie