This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:看门狗 WDTCTL &CRC 寄存器的实际基址是什么?

Guru**** 2542190 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569354/msp430fr6989-what-are-the-real-base-addresses-of-watchdog-wdtctl-crc-registers

器件型号:MSP430FR6989

你好。


   第131页上的"MSP430FR698x (1)、MSP430FR598x (1)混合信号微控制器" msp430fr6989.pdf 文档 显示:  

表6-49. 看门狗寄存器(基址:015C h)

表6-47. CRC16寄存器(基址:0150h)

但是、msp430fr6989.h" 头文件的 WDTCTL 地址为0x0150、 而不是0x015C  

 CRC 具有相同的基址。 它们都有0x0150

#define _MSP430_BASEADDRESS_CRC__ 0x0150

#define __MSP430_BASEADDRESS_WDT_A__ 0x0150

我很困惑。 我在某个地方出错了吗?
可以有人解释一下吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aleksey、

    在这种情况下、数据表始终是此事的权威。 该器件看门狗计时器的基地址为0x015C。 您也可以在器件的.cmd 文件中查看此内容、因为链接器使用此文件来获取每个模块的确切寄存器地址。 您指向的基址值用于我们的 driverLib 软件、该软件在其库结构中添加了看门狗计时器所需的额外偏移量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有基地址都向下舍入为0x10的倍数(出于某种程度上不相关的技术原因:TLV 外设发现描述符不允许较小的粒度)。

    这并不意味着存在实际冲突;第一个 WDT 寄存器从基地址的偏移量0xC 开始。
    (表6-49显示了不同的基址和偏移量、但实际寄存器地址相同。)