This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:音频帮助

Guru**** 2543190 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567417/msp430g2553-audio-help

器件型号:MSP430G2553

您好!

我对此非常陌生、请您与我一起解决。 我最近购买了 MSP430G2553、希望尝试播放 WAV 音频文件。 我的目标是获取音频文件并将其转换为无标题的原始 WAV 文件、然后转换为字符数组。 由于阵列不包含标头、我在播放时将负责配置。 然后、我想使用数组内容来播放音频。 是否有任何代码可以执行此操作? 或者、我是不是在左边的区域中这样做了? 我希望使用 PWM (这是我听说过的唯一方法)。 我在使用 PWM 方面非常成功、但出于某种原因 、我认为播放音频似乎是一种不同的动物。

我正在寻找的不是很高的质量,而是一些体面的东西。 我正在使用 Audacity 将一些音频转换为16位 PCM (32kHz)单声道。 我已经将硬件接线(使用8欧姆5W 的小型扬声器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应阅读 低成本语音应用手册 及其代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael!

    您希望如何保存文件? 为了播放音频、您将需要外部存储器、因为 MSP 没有太多存储器。 请记住、32kHz 时的1s 单声道16位音频是64k 数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、很抱歉您迟到了! 我能够解决我的问题、并且有一个要播放的小型 wav 文件(仅一个字音频文件)。 我刚从 Winbond 购买了 SPI、并已将数据添加到其中。 我正在学习如何从中检索数据。 我一直跟踪我传输到 SPI 的数据的地址和大小、我的目标是尝试检索我存储的每个数据点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您取得了进展! 就像你所说的“很新”而言,这家酒店还不错:)