This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2533:MSP430G2533 28引脚与 MSP430 Launchpad 兼容?

Guru**** 2846650 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569309/msp430g2533-msp430g2533-28-pin-compatible-with-msp430-launchpad

器件型号:MSP430G2533

您好!
是否可以使用 MSP Launchpad 对 msp430g2533ipw28 (28引脚)进行编程? 兼容性列表中列出了 Msp430g2533、但我的 Launchpad 无法写入。

电源、接地、测试、RST 连接到 Launchpad、而 msp430g2533没有其他电路连接到 msp430g2533。

LaunchPad 版本:1.4
串行:1011xxxxx
Windows 7 64位
CCS 6.2

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Fabian、

    28引脚封装器件不能与 Launchpad 配合使用、因为 launchpad 的最大引脚兼容器件为20引脚。 您可能会有多个引脚悬挂在封装上、不建议这样做。

    现在、如果您有一个单独的板、上面有28引脚器件、您可以跳过仿真器信号到该板、并对28引脚器件进行编程。 您需要移除 LP 中的所有顶部接头并跳过从仿真侧到外部板的信号。 (TEST、RST、VCC、GND)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我的计划。
    感谢您的确认。 似乎我的 Launchpad 确实需要使用已写入的固件(e2e.ti.com/.../569082)