This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67471A:在进入和退出 LPM 之前切换 MCLK#39源是否存在任何问题?

Guru**** 2505985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568319/msp430f67471a-are-there-any-problems-switching-mclk-s-source-before-entering-and-exiting-lpm

器件型号:MSP430F67471A

你好。

我有疑问。

实施以下流程代码是否存在任何问题?

在进入 LPM3之前、将 MCLK 的源从8MHz DCO 切换到32kHz 晶体振荡器。

2.进入 LPM3。

3.在被外部触发中断后、在 MCLK 的源设置为32kHz 晶体振荡器的情况下执行代码。

如果需要高速运行、 将 MCLK 的源从 32kHz 晶体振荡器切换到 8MHz DCO。

 可以给我任何建议吗?

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UchIDA-k、

    我不知道执行上述代码有什么问题、如用户指南第5.2.13节所述、时钟系统同步源开关以避免竞争条件。 您只需在时钟初始化后修改 UCSCTL4 SELM 位并实现故障标志清除循环、请注意 UCS11勘误表说明和权变措施。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢你的答复。
    您说、我应该只需在时钟初始化后修改 UCSCTL4 SELM 位并实现故障标志清除循环、
    但是 UCS11勘误操作说、在更改任何之后、我应该清除 UCSCTL7寄存器中的所有故障标志一次
    UCSCTL4寄存器中的 SELM/SELS/SELA 位。

    在时钟初始化后修改 UCSCTL4 SELM 位并执行一个故障标志清除循环来清除 UCSCTL7寄存器中的所有故障标志是否足够了?

    可以给我一些建议吗?
    此致、

    UchIDA-k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UchIDA-k、

    只需修改 UCSCTL4并执行 UCTCTL7故障标志清零循环、这将清除 UCS11勘误表中任何错误置位的故障标志。 这符合标准操作、但我想确保您已了解勘误表。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我可以再问一个问题吗?

    我将 XT1连接到晶体振荡器32.768kHz。
    我将使用 DCO、FLL 以 XT1为基准并设置8MHz。

    以下哪种用例是低功耗?

    1。
    A.在进入 LPM3之前、将 MCLK 的源从8MHz DCO 切换到32.768kHz XT1振荡器。

    B.进入 LPM3。

    c.在外部触发中断后、在 MCLK 的源设置为32.768kHz 晶体振荡器的情况下执行代码。

    d.如果需要高速运行、请将 MCLK 的源从32.768kHz 晶体振荡器切换到8MHz DCO。

    2.
    答:MCLK 以8MHz DCO 为源。

      B.进入 LPM3。

      c.在被外部触发中断后、执行代码、DCO 保持在8MHz。


    可以给我一些建议吗?


    此致、

    UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UchIDA-k、

    这取决于 ISR 的持续时间及其实现方式、是退出 ISR 进入运行模式还是返回 LPM3、以及应用程序在运行模式下的总体保持时间。 DCO 在 LPM3中被禁用、只要它不提供 ACLK、因此在 MCU 处于睡眠状态时不会消耗任何功率。 同样、如果 DCO 不提供 MCLK/SMCLK 源、那么它可以在激活模式下保持禁用状态、但该模式消耗的电流仍将大于 LPM3、您需要确定以32kHz 或8MHz 的频率为 ISR 提供服务是否更有利。 您可能需要生成一些测试代码才能得出正确的结论。

    此致、
    Ryan