This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低功耗 MCU 建议

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP430FR2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569062/low-power-mcu-recommendation

主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994MSP430FR2632

我正在寻找尺寸和电流消耗尽可能小的 MCU。 该器件应至少具有20个 IO (包括编程)。 您会推荐什么 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Google 的快速搜索为我提供了此链接。 您可以使用它来查找适合您的设计的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="lavi Weinsteine"]我正在寻找尺寸和电流消耗尽可能小的 MCU。

    如果这属于"一周开机、深度睡眠其他"类别、您可能还需要检查 GPIO 泄漏电流是否最小、而不仅仅是内核消耗。 据说有些供应商(不是这些供应商)没有对此作出解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要等待采用 BGA 封装(6x6mm)的 MSP430FR5994。 但实施 BGA 技术水平非常昂贵、因此您可以选择。 IO 引脚泄漏电流小于20nA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  我认为 MSP430FR2632是合适的。