This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:如果 MCLK 源自 XT2、是否需要调整 Vcore?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569036/msp430f5438a-if-mclk-source-from-xt2-is-it-necessary-to-adjust-the-vcore

器件型号:MSP430F5438A

大家好、

我想确保 如果 MCLK 源自 XT2 (16MHz)、是否有必要调整 MSP430F5xxF6xx 中的 Vcore?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TI 数据表、是的、根据我的经验编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否需要调整 Vcore 仅取决于时钟速度、而不取决于时钟的来源。
    (使用过低的 Vcore 可能会也可能不会起作用;没有保证。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、
    感谢您的回复。
    是的、调节 Vcore 绝对是一项无伤害的措施。 但我想知道"为什么"、为什么它与 CLK 源没有关系。
    据我了解,DVcc/Vcore 会影响 DCO 的频率,因此如果 MCLK 来自 DCO,高频需要高电压(功率),这是合理的。
    事实上,我的经验与 zrno's 类似,Vcore 保持在 LEVEL0中,CPU 运行@16MHz 是可以的。 但它与用户指南看起来不同。
    我 来这里寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DCO 有轻微的电压依赖性、但这与允许的 Vcore 范围无关。

    如果晶体管获得更多电压、开关速度会更快。 如果 Vcore 过低、某些晶体管的开关速度可能不够快。
    如果您不增加较高频率的 Vcore、则可以有效地对芯片进行超频。