This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:LPM3低功耗模式下的电流消耗

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2632, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569060/msp430fr2632-current-consumption-in-lpm3-low-power-mode

器件型号:MSP430FR2632
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

您好!

我对 MSP430FR2632微处理器有疑问。 我将使用内部32kHz RC (REFO)时钟在低功耗模式(LPM3)下激活设备。 数据表未指定这些条件下的消耗电流。 这些信息对我的应用至关重要。

可以帮我获取缺失的数据吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lavi!

    功耗因应用而异。 硬件和软件开发完成后、您可以使用 EnergyTrace 来估算电流消耗。