This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:我无法使用 USCIAB0RX_Vector。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569096/ccs-msp430g2553-i-cannot-use-usciab0rx_vector

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使电路板和 BMI160与 I2C 通信。 BMI 有一种非常具体的方法来将数据作为从器件发送到微控制器。 我的问题是、每当我使用 USCIAB0RX_VECTOR 时、它都会给出错误、我不知道如何继续。 我尝试更改寄存器数据、但它不起作用。  

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止 WDT

P1DIR |=(BIT0 | BIT6);//将 P1.0和 P1.6设置为输出

BCSCTL1 = CALBC1_1MHz;//将 DCO 设置为1MHz
DCOCTL = CALDCO_1MHz;
P1SEL = BIT1 + BIT2;//将 P1.1和 P1.2设置为 RX 到 TX
P1SEL2 = BIT1 + BIT2;
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;//SMCLK
UCA0BR0 = 104;//9600
UCA0BR1 = 0;//9600
UCA0MCTL = UCBRS_1;//调制
UCA0CTL1 &=~UCSWRST;//启动 USCI
IE2 |= UCA0RXIE;

这是我的初始化部分。  

这是我收到的错误

错误! 第14行:[E0300]符号_TI_int07已定义
.intvec ".int07"、USCIAB0RX_ISR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、您已经多次使用"#pragma vector=USCIAB0RX_vector"。