This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CC430射频数据包处理

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/569023/ccs-cc430-rf-packet-handling

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我对 CC430芯片 СС430EV 热情:两个 CC430模块(TE-μ S-868)、一个发送、另一个接收。 它们之间有1米的开放空间。 二者都具有可变长度模式、CRC 校验和接收器附加 RSSI 和 LQI 字节(PKTCTRL1 = 0b101)。

问题:

1. CRC 总是失败的,但数据总是好的;

2、RSSI 和 LQI 字节、附加到 RX 数据包、与 RSSI 和 LQI 寄存器中的字节不匹配;

在 RX 端有3个字节附加到我的有效载荷、但必须只有2个字节(RSSI 和 LQI)。

4、数据包长度必须比实际有效载荷长度大1字节、尽管数据表规定:"数据包长度定义为有效载荷数据、不包括长度字节和可选 CRC。"

如何解决此问题?