你(们)好
我正在尝试查找特定的芯片序列号。 无法从文档中得知它是否为芯片序列号。 我如何阅读它?
Shai。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在尝试查找特定的芯片序列号。 无法从文档中得知它是否为芯片序列号。 我如何阅读它?
Shai。
[引用用户="SHai Gigi">无法从文档中得知它是否为芯片序列号。从阅读数据表和技术参考手册中可以看出、文档未定义存储在器件描述符(TLV)中芯片记录中的值范围
[引用 user="Shai Gigi">我正在尝试查找特定的芯片序列号。 TLV 包含 128位随机数、我认为该随机数对于形成序列号更有用。 数据表显示:
[引用]128位随机数:随机数是在生产测试期间使用 Microsoft的 CryptGenRandy()函数生成的[/quot]随机数可以从 msp432p401r.h 头文件定义的 TLV 结构中的以下字段读取:
_i uint32_t random_NUM_1; /*!< 32位随机数1 */ __I uint32_t random_NUM_2; /*!< 32位随机数2 */ __I uint32_t random_NUM_3; /*!< 32位随机数3 */ __I uint32_t random_NUM_4; /*!< 32位随机数4 */
[报价用户="SHai Gigi">我需要用于生产和生产后监控的序列号。好的、我现在知道您需要什么。
希望 TI 的某个人能够解释 TLV 中的32位"批次 ID"是否与封装标记上的4个字符"组装批次代码"相关。
我看了一个 MSP432P401R 示例 、其中的汇编批次代码为"ARX1"、TLV 中的批次 ID 为0x0003DE15、因此"汇编批次代码"和"批次 ID "是否等效并不明显。
如果您有多 个具有相同组装批次代码的 MSP432P401R 器件的样片、您能否读取 TLV 中的批次 ID 并查看具有相同 组装批次代码的所有器件是否也具有相同的批次 ID?