This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1121A:MSP-FETU430IF/Elprotonic 闪存编程器无法识别的新购买器件

Guru**** 2927790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1121A, MSP-TS430DW28, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/566441/msp430f1121a-newly-bought-parts-unrecognized-by-msp-fetu430if-elprotonic-flashprogrammer

器件型号:MSP430F1121A
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIFMSP-TS430DW28MSP-FET

我最近从 Mouser 购买了一些 MSP430F1121A、设置无法识别它们、

我在一些被软件识别为 MSP430F1121A 的原型上针对一些旧器件对其进行了测试

这是您以前遇到的问题、还是我遇到的问题太多?

我期待收到您的回复

此致、

Ulf Nielsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、相同的 MSP-FET430UIF 工具和 FET-Pro430软件可以识别来自之前原型的 MSP430F1121A 器件吗? 与新器件相比、旧器件上的 IC 标记是什么? 您收到了什么具体的错误消息? 在新的 PC 板设计中、电路原理图或布局中是否对 JTAG/SBW 通信线路进行了任何更改? 硬件更改可能会导致 FET 和目标器件之间的通信错误。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan
    实际上、我在旧 PCB 上对它们进行了测试、以确保不是导致问题的布局
    我必须再次查看器件、以查找器件上的旧代码和新代码
    错误消息只是未重新稳压的器件、
    您想获得旧零件和新零件的图片吗?
    此致
    Ulf Nielsen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ulf、

    希望能提供旧零件/新零件的图片。 不同器件版本的布局仍然存在问题、您是否有可以测试的 MSP-TS430DW28?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是 Ryan

    不可以、我没有 MSP-TS430DW28可以使用它进行测试、但我可以看到它更易于使用该工具

    此致、

    乌尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    下面的一些图片显示了 MSP430F1121A MCU 和 elprotonic 编程器的 GUI

    我期待收到您的回复

    祝你一切顺利

    Ulf Nielsene2e.ti.com/.../MSP430F1121A_5F00_doc.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ulf、

    感谢您提供这些。 每个器件都是修订版 J、因此问题与修订版无关。 您是否使用 JTAG SBW 进行编程? 您能否提供电路板原理图? JTAG 通信连接应该遵循硬件工具用户指南(SLAU278)的指令: www.ti.com/.../slau278y.pdf

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MSP430F1121A_5F00_Schematic.pdfHiRyan、

    是的、我遵循 JTAG 通信连接。

    这里的原理图适用于第一个模型(MSP430F1121A)

    此致、

    乌尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移除 R401、解开 JTAG 引脚2和4 (使用引脚2作为 FET 电源、或使用引脚4作为单独的电源)、在 VCC 走线中添加一个10uF 电容器、 并在 RST 线路中填充一个47kOhm 上拉电阻器和一个1nF 下拉电容器、以查看这是否可以解决问题。 在 FET-Pro430内部的 SBW 或4线制 JTAG 之间切换、以查看这是否会产生任何差异。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ryan、

    我将 VCC 迹线连接到2000uF 聚合物电容器、但我在 MCU 上添加了10uF 陶瓷电容器
    我也实施了其他建议
    没有差别仍然是来自 elprotonic GUI 的相同响应:(

    你有其他建议吗?

    我期待收到您的回复

    祝你一切顺利

    乌尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ulf、

    您是否尝试更新 FET-Pro430版本或使用过 CCS 等其他 IDE? 如何使用 MSP-FET 或其他计算机? 器件是否在空白之前进行过编程? 您可以验证闪存存储器、以便通信看起来正常、您可以读取闪存存储器还是执行任何其他命令?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我已经在板上安装了之前的 MSP 之一、我可以读取它、对它进行编程、擦除它。

    MSP FET 已更新为最新固件、我已将固件回滚到以前的版本、没有任何更改、可以读取、编程旧 MSP、擦除新版本的 MSP、而不是。

    我没有尝试过其他 IDE、只有 elprotonic 编程器 GUI、它在过去10年左右一直运行良好。

    换言之、存储器的所有验证、编程、读取在我获得的最新器件上不起作用、但在我之前得到的器件上不起作用。

    因此、我不知道除了 CCS IDE 之外、我还没有任何测试经验。

    此致

    乌尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我非常感谢芯片交换测试、毫无疑问、您的旧器件可与电路板配合使用、然而、新器件的 JTAG 引脚似乎对硬件设计也没有反应。 此时、我想知道是否可以使用 TI 开发的 MSP-TS430DW28对它们进行编程、您需要获取其中一个器件或将其中一些器件发送给我进行测试。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    没问题。

    我想您更容易测试器件、首先我没有您提到的测试/编程板、其次、我认为您有更好的测试方法

    那么、我可以在哪里发货、或者我们如何做到这一点呢?

    此致、

    乌尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将通过电子邮件联系您

    此致、
    Ryan