This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:数字 I/O 电压电平

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568914/msp432p401r-digital-i-o-voltage-levels

器件型号:MSP432P401R

大家好、  

我的客户正在尝试了解 MSP432 I2C 端口的最大输入高电平阈值。 根据数据表(第5.25.5节),它可以在1.65V (@3V)下工作,输入仍然很低,这是正确的吗?  

此外、为什么最小电平为0.75V、而不是 VSS (0V)、如果低于0.75V、MCU 将看到什么信号?

提前感谢、  

Jaime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入使用施密特触发器、因此上升沿和下降沿的阈值不同。

    "仍为低电平"表示您正在查看上升电压、因此实际阈值将介于1.35V 和2.25V 之间
    当您有下降沿时、输入从1切换到0的点将介于0.75V 和1.65V 之间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Clemens。