This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430G2452:带 DALI 的 MSP430

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2131, TIDM-MSP-DALI, MSP430G2452, TPS62260LED-338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567991/linux-msp430g2452-msp430-with-dali

器件型号:MSP430G2452
主题中讨论的其他器件:MSP430F2131TIDM-MSP-DALIMSP-EXP430G2TPS62260LED-338

工具/软件:Linux

您好!

1.仅使用控制器的 LaunchPad 的器件型号是多少?  

2. launchpad 可以控制多少条 DALI 线?

3.我们能用 launchpad 监视线路上的 DALI 电报吗?

4.我们能否在 launchpad 和 Raspberry PI 之间进行通信?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arielis、

    TIDM-MSP-DALI 资源使用 MSP-EXP430G2 LaunchPad 和 MSP430G2452从器件(必须移除 TPS62260LED-338上的 MSP430F2131)、该设置控制一条 DALI 线和两个 LED (由于 PWM 引脚限制、 可以修改代码以支持三个 LED、但这将以支持 DALI 中指定的所有不同衰减率为代价)。 最大 LED 数受 PWM 线路数的限制、可通过更大的从微控制器和其他 TPS62260DRV 器件来增加最大 LED 数。 MSP430G2452具有可用于与 Raspberry Pi 进行 I2C 或 SPI 通信的 USI 外设、但您需要将 PWM1功能从 P1.6移动(使用 TA0.1)以释放 SDO/SCL 引脚。  应该提到 的是、用于光学隔离 DALI 信号(10-20V)并将其转换为 MSP430 3V IO 的 PHY 电平转换板不是由 TI 提供或销售的、必须独立组装。

    DALI 应用报告(SLAA422): www.ti.com/.../slaa422a.pdf
    LED 驱动器 EVM (SLVU240): www.ti.com/.../slvu240a.pdf

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arielis、

    我在最初的答复中犯了一些错误,现已得到纠正。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、

    因此、我们可以将 MSP430G2452配置 为使用用于 I2C 的 USI 外设与 Raspberry 配合使用。 然后、我需要构建 PHY 电平转换板。 我可以在一个屏蔽层而不是另一个板中执行该操作吗?

    在 DALI 中、对于一个主器件、我们可以将多达64个器件放在一条线上。 有时甚至更多。 如果我想添加更多器件、我将添加一些 从微控制器和其他 TPS62260DRV 器件。 我必须找出确切的数字。

    假设我想使用 Raspberry PI 的 USB 接口/以太网与 DALI 线进行通信、我想没有问题吗?

    关于使用此屏蔽所需的功率、是否可以仅使用 Raspberry PI、或者我们是否应该计划额外的电源?

    我要制作一个原理图吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arielis、

    我不确定您计划在 PHY 电平转换板、MSP430G2452s/TPS62260DRV 中包含哪些其他电路、但您选择如何开发平台。 将 Raspberry Pi 连接到 DALI 线超出了我的专业知识范围、我假设您只需要与 MSP430非 DALI 相关的通信通道。 Pi 是作为主器件还是从器件存在? 由于我不了解您的目标应用、原理图可能会有所帮助。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初的想法是仅将圆周率(Pi)用于非 DALI 侧通信。 MSP430可以是一个良好的 DALI 主控器件还是只能是一个良好的从属器件? 您是否有一封电子邮件、我可以在其中向您发送一些原理图?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arielis、

    MSP430通常只是一个 DALI 从器件。 最初使用一个 Tridonic DALI 主控来开发和评估 TIDM-MSP-DALI。 典型的 DALI 信号电压为16V、远高于 MSP430的 Vcc 功能以及必须使用 PHY 板的原因。

    此致、
    Ryan