This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:使用 FRAM 存储数据并在电源重启后保留相同的数据

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567820/msp430fr2633-use-fram-to-store-data-and-to-retain-the-same-data-after-power-restart

器件型号:MSP430FR2633

大家好、

我正在为电容式触控应用开发 MSP430FR2633微控制器。

问题:

我必须将一些数据值存储在存储器中、并在电源重启后将其保留、以便即使在系统重启后也能使用、而不会丢失数据。

FRAM 是否可以用作非易失性存储器? 还是需要 EEPROM?

此致、

Sanath Rai

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanath、

    是的。 您可以使用 FRAM 存储数据并在断电后进行检索。 请查看 用户指南第294页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teja、

    感谢你的答复。
    我看到了一个如何将数据写入 FRAM 的示例。
    但如何读取(检索)它?
    有没有特定的示例或寄存器可以实现它?


    此致
    Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    读取/写入 FRAM 类似于读取/写入 RAM。 您可以使用指针从 FRAM 中的某个位置获取数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teja、

    感谢你的答复。

    它发挥了作用。

    此致、
    Sanath Rai