This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:有关 TimerA1&#39的问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568530/msp430fr6972-the-question-about-timera1-s-ta1r

器件型号:MSP430FR6972

您好、先生、

我不确定  当我设置"TA1CTL = tassel_ACLK | MC__UP;" 时、Tair 开始计数的时间、以及 当我设置"TA1CTL = tassel_ACLK | MC__STOP"时、TA1R 停止计数的时间。

例如  

TA1CTL = tassel__ACLK | MC_STOP;
temp =TA1R;
TA1CTL = tassel__ACLK | MC_UP; 

当我读取 TA1R 时、TimerA1是否被停止、TA1R 是否被停止计数?

当 我将 TimerA 设置为启动时、TA1R 是否立即开始计数?

在上述两种情况下、等待多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jent!

    OR-ing MC__STOP 不起作用、因为它是二进制0。 您可以使用

    TA1CTL = MC__STOP;

    相反。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我仔细看、发现代码"TA1CTL  tassel_ACLK | MC__STOP;" 是正确的。它可能会停止 TimerA1。  

    "TA1CTL  |=  tassel_ACLK | MC_STOP;" MC_STOP 无效!!!

    Jent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、抱歉、这是我的错。 不知怎么说、我在 TA1CTL 之后看到了"|="、但它是"="。 一定要仔细看!