This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法在指定的 COM 端口上找到 MSP-FET430UIF

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568672/could-not-find-msp-fet430uif-on-specified-com-port

主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF、 MSPDS、 MSP-EXP430G2

大家好、我是一个新手、但我遇到了类似的问题。 我的 launchpad 在我哥哥运行 Windows 10的计算机上工作正常。 但是、当我将其插入新构建的机器(也是 Windows 10)并且 我尝试调试时、我会看到"Error initializing emulator: Could not find MSP-FET430UIF on specified COM port"(初始化仿真器:无法在指定的 COM 端口上找到 MSP-FET430UIF)。 其他时候、我会看到"Error initializing emulator: no error"或"error initializing emulator: Could not communicate with FET"。 两台计算机都运行 code composer v6.1.3。 我还在我的新计算机上尝试过 v7和 v5、但仍然不幸运。  

我在新计算机上对 LaunchPad 进行了几次编程、但当我尝试通过 UART 进行通信时、LP 会冻结。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    设备在计算机的设备管理器窗口中是如何枚举的? 它应该作为应用 UART 和调试接口出现在 COM 端口下。 由于 FET 固件在使用 USB3.0系统时遇到困难、希望您连接到 USB2.0端口。  您可能需要使用最新的驱动程序更新 MSP 调试堆栈(MSPDS)、Windows 10因不允许用户安装未签名的驱动程序而臭名昭著: e2e.ti.com/.../452734

    当您说 LaunchPad 冻结(假设 MSP-EXP430G2版本)时、您的意思是什么?  您使用什么终端程序与反向通道 UART 进行通信?  您是否正确地从 TI 的代码示例中获取了资源?

    此致、
    Ryan