This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:msp430g2553应答写入地址但不应答读取地址

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568624/msp430g2553-msp430g2553-answering-to-write-address-but-not-read-address

器件型号:MSP430G2553

尊敬的:

在"msp430x22x4_uscib0_i2c_13.c"示例中、有一个 I2C 从设备的实现方案、可以执行接收和发送字节。

它可以与补充示例"msp430x22x4_uscib0_i2c_12.c"配合使用。

但是、我对某些东西很好奇。

前面的示例对写入(0x48 <<1 =0x90)和读取((((0x48 <<1)+1)=0x91)地址的 I2C 扫描过程进行了应答。

但是、此版本仅回答"写一"。

有人能解释一下这种行为吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Kazola、

    我没有您提到的先前 I2C 示例版本、但我可以确认无论 R/W 位的逻辑电平如何、msp430g2xx3_uscib0_i2c_13.c 从器件代码都将响应从器件地址。 通过 I2C 线路发送字符时、msp430g2xx3_uscib0_i2c_12.c 主代码可以设置 UCTR 位、但如果需要、可以禁用该位、 由于 UCB0I2COA 寄存器仅包含从地址的7个位、因此从机将不考虑 R/W 位、因此从机将以任意一种方式应答。 遗憾的是、这意味着任何 MSP430 USCI I2C 从器件都无法区分读取或写入命令。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢