This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2131:完整的 DALI 解决方案

Guru**** 2579205 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-MSP-DALI, MSP430G2452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568260/msp430g2131-complete-dali-solution

器件型号:MSP430G2131
主题中讨论的其他器件:TIDM-MSP-DALIMSP430G2452

大家好、

客户正在寻找完整的 DALI 主从解决方案。  

我们拥有采用 MSP430G2xx 的 SLAA422解决方案。 问题是:

-由于应用手册中没有明确描述、我们假定 SLAA422/TIDM-MSP-DALI 解决方案只支持 DALI 从器件。 对吗?

-从硬件的角度来看、是否可以使用相同的 PHY 板和另一个更大的 MCU 来拥有 DALI 主节点?

-如果 PHY 板也适用于主节点,我想我们仍然缺少软件。 我们是否有任何第三方合作伙伴可以提供完整的主软件?

-从我找到的其他线程中、DALI 主控的另一个选项是 C2000的 TMDSIACLEDCOMKIT。 根据 用户指南文档、硬件应该支持 DALI 主控(只需很少的修改)、但是软件仍然丢失。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    正确的做法是 TIDM-MSP-Dali 仅提供 MSP430G2452从器件解决方案。 最初使用了一个三角雷达主控来开发和评估 TI 参考设计。 MSP430系列不是 DALI 主解决方案的合适组件、因此、为什么没有开发软件、而是创建了一个 PHY 板来转换更成熟器件的输出电平。 如果 MSP430器件同时是主器件和从器件、则无需物理层。 您需要联系 C2000团队、了解缺少 TMDSIACLEDCOMKIT 软件的情况。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的回复。 但是、我仍然缺少一个答案:

    从硬件的角度来看、是否可以使用与 SLAA422相同的 PHY 板和另一个更大的 MCU (可能是 MSP432)来实现 DALI 主节点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo、

    如果 DALI 主控是另一个与 MSP430从器件电压电平相同的 MCU、则无需使用电平转换板。 如果您打算从 MSP430G2452进行更改、则同一 PHY 板可用于任何 MSP430从器件型号。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    DALI 标准将信号指定为16V。 那么、我想、在任何情况下、我们都需要将信号转换到该电平、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的 Leo、对于通信的从器件和主器件部分、请遵循 DALI 标准。 因此、线路的每一端都需要两个 PHY 板。

    此致、
    Ryan