This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5528:如何使用 MSP430F5528设置5分钟的延迟

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568491/ccs-msp430f5528-how-to-set-a-a-delay-of-5mins-using-msp430f5528

器件型号:MSP430F5528

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我使用 MSP430通过其比较器模块来监控电池电压。 但我想每5分钟(60分钟后)检查一次电压电平,那么我如何使用处理器设置此延迟。比较器模块配置正确,工作正常,只需帮助我设置所需时间的延迟即可。

谢谢你

Pratiksha bhuta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pratiksha、

    当 RTCMIN 改变或 RTCHOUR 改变时、应使用 RTCTEVIFG 作为间隔警报的 RTC_A 外设来引起一个警报事件。 您可以在用户指南的第22.2节中找到更多信息。 您还可以参考 msp430x54xA_RTC 示例。

    此致、
    Ryan