This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MAX31850

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568041/msp432p401r-max31850

器件型号:MSP432P401R

您好!

我有两个 k 型热电偶,我想购买 MAX31850 (cdn-shop.adafruit.com/.../MAX31850-MAX31851.pdf )用于放大和冷端。 我想将其连接到 MSP432。 您认为我可以通过 MSP432读取 MAX1850的 A0-A4数据、还是需要一些接口?

谢谢、

BAH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BAH、
    我不听从您的问题。 我在 MAX1850上看不到 A0-A4。 该器件具有板载 ADC、并通过单线接口与微控制器进行通信。 只要总线电压处于总线的 IO 规格范围内、那么我就不会看到使用 GPIO 时出现任何问题。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="bah ZAGH"]您认为我可以通过 MSP432读取 MAX31850的 A0-A4数据还是需要一些接口吗?

    首先、您应阅读 MAX31850数据表。 特定芯片具有 A0-A3地址引脚。 这些引脚定义 ADC 芯片地址(信号方向:ADC 的输入)、您不会通过它们读取 ADC 数据。 您通过名为 DQ 的引脚读取数据。 实际上、您可以 使用 MSP432的 GPIO 引脚将 MAX31850与 MSP432通信、您只需要实现单线总线协议