This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432Ware 和 IT-# 39;s 寄存器级库在哪里?

Guru**** 2571455 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568107/ccs-msp432p401r-where-did-msp432ware-and-it-s-register-level-libraries-go

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSP432WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是 CCS7、并且我一直使用许多 MSP432Ware 寄存器级库示例。 现在,它们似乎消失了! 我确信、仅在一两周前、Resource Explorer->Software-MSP432Ware 中就有。 我是疯了、还是已将其删除?

谢谢!

猎人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨特

      它们已移至 SimpleLink SDK 下:

    如果您有任何问题、请告诉我。

    Chris