This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MSPware 的使用...

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPDRIVERLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/566901/ccs-usage-of-mspware

主题中讨论的其他器件:MSPWAREMSPDRIVERLIB

工具/软件:Code Composer Studio

我喜欢 MSPware 的概念、并一直将其用于近期的项目。 -便携性是我的动力。

但是、除了 TI 的示例之外、我看不到太多 MSPware 开源代码或公共域代码。

MSPware 有多受欢迎-是否有很多人使用它、或者大多数人是否卡在显式编码中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    您是指 MSPDRIVERLIB、与包含 DriverLib 的 MSPWARE 资源集合相比、它是一个软件 API 吗? 很难衡量 Driverlib 的受欢迎程度、但根据我自己的经验、我已经帮助了一些在项目中使用 Driverlib 的客户。 TI 为 Driverlib 提供了几个明确的代码示例、它还用于多个 EVM 和 BoosterPack 演示和用户体验项目。 尽管 Driverlib 仅在过去几年创建、但却在社区中获得了广泛欢迎、因此 TI 计划继续支持和更新 Driverlib。 可以放心地假设、即使公开提供的示例和应用尚未广泛应用、它在开发人员中也相当受欢迎。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与-我真的很喜欢-几年前我有一些预订、但似乎已经重新设计了一些 API、使其更加一致、尤其是在使用的命名约定中。

    我发现它使我能够更轻松地编写可移植代码(在 MSP 变体之间)...

    谢谢

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Nick 的反馈、便携性绝对是 MSPDRIVERLIB 的预期优势之一、同时可降低编写和解释固件的难度。 在过去几年中,图书馆已进行了一些修改和更新,使图书馆尽可能方便用户使用,大家都知道这项努力正在使社区受益。

    此致、
    Ryan