This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:通过 I2C 或 USB 启用低功耗 Windows 8 HID

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567792/msp430f5510-enabling-low-power-windows-8-hid-over-i2c-or-usb

器件型号:MSP430F5510

尊敬的 TI 专家:

现在、我的客户对 MSP430系列感兴趣、因为 TI 提供了文档"Enabling Low-Power Windows 8 HID over I2C or USB"(slaa569.pdf)。 所以、他们希望了解 MSP430的开发环境、比如软件。

我们如何获取软件?

该文档说:"TI 还提供了一个功能齐全且经过测试的基于 I2C 的 HID 软件堆栈、该堆栈可在 MSP430F522x 和许多其他 MSP430上运行、从而使器件制造商和系统集成商能够轻松开发可连接到 Windows 8系统的器件。 有关此解决方案的更多信息、请联系 TI。"

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka