This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430PM64:CAD 文件

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PM64
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1178934/msp-ts430pm64-cad-files

器件型号:MSP-TS430PM64

HELO E2E 专家、

你好。

如果有一个用于 MSP-TS430PM64的3D 模型、他可以在其中检查器件的物理特性。  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/801136/msp-ts430pm64-msp-ts430pm64-cad-models

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    我们不为目标插座板 EVM 提供 CAD 文件。 EVM 的大小 在您链接的帖子中进行了概述。

    如果您需要应用/定制板的物理器件的 CAD 文件、这些文件位于所选器件的产品文件夹中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、  

    你好。

    我想请求 MSP-TS430PM64的孔尺寸和电路板厚度吗?  

    提前感谢您。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    它是一个具有典型孔尺寸的标准2层 FR4板。 也就是说、评估目标器件时不需要此信息、我们的 EVM 仅用于评估目的、无法集成到完整的产品中。 此外、客户不应将此电路板用作电路板布局的参考、因为它具有与最终产品不同的设计动机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

    你好。

    我理解这一问题。

    我能否至少拥有安装孔的尺寸? 客户可能正在为 EVM 设计 JIG 或安装。

    感谢您对此主题的支持。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSC、

    遗憾的是、我无法提供这些文件、因为目前无法找到设计文件。