This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:未使用引脚的正确端接

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568025/msp432p401r-correct-termination-for-unused-pins

器件型号:MSP432P401R

数据表中的表4.6指定了未使用引脚的正确端接。 但是、它仅列出了几个引脚、以及有关共享 GPIO 功能的引脚的注意事项。 问题:

  1. 在 MSP432 SLAA640应用手册中、它指出、如果未使用直流/直流转换器、则将 VSW 引脚悬空。 是这样吗? 表4.6没有显示任何内容。
  2. 如果未使用 LFXTAL、LFXIN 和 LFXOUT 是否应保持悬空?

我应该注意到的任何其他未使用引脚问题、尤其是表4.6中未明确说明的问题?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对#1的理解是正确的、我将要求将其添加到数据表中。 对于#2、LFXTAL 和 HFXTAL 是端口 J 引脚0-3上的辅助功能(表6-81和6-82);因此、该注释也适用于这些引脚。 如果不需要晶体振荡器功能、您可以将这些 IO 设置为输出低电平。

    此致、
    Chris