This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM4306137 RF900套件 CC430?

Guru**** 2579625 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567433/em4306137-rf900-kit-cc430

主题中讨论的其他器件:CC1310

由于我需要 MSP430低于1GHz 的解决方案、我订购了 CC430 EM4306137RF900套件。 我甚至无法按照我可以找到的唯一文档中的引用从 slac525b 压缩文件中加载示例项目。 错误:

错误:项目'Asynchronous _Communication'的导入失败、因为其编译器定义不可用。 该工程看起来不是'CCS Project'。 请尝试通过"常规">"现有项目到工作区"向导导入该项目。

顺便说一下、这是一个 CCS 项目。

总之、由于信息很少、CC430甚至是可行的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bruce

    我将把这个帖子移至 MPS 论坛、因为从软件的角度来看、它们是支持 CC430的论坛。

    如果您不需要使用 MSP430、那么如果您正在寻找低于1GHz 无线 MCU、CC1310将是一款出色的解决方案。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    您使用的是哪个版本的 CCS? 我在 CCS v7上运行、并且为我正确导入了所有内容。 但是、这些示例在旧的编译器版本 v4.1.0上运行。 您可以决定下载并使用旧编译器、也可以使用更新更新版。

    下面是另一篇 E2E 文章、介绍了如何下载和使用较旧的编译器版本: 下载以前的编译器版本

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caleb、

    我使用的是6.1.2。 是的、我能够在 CCS V7中加载示例。

    谢谢、