This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:MSP430 USB 引导加载程序

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568050/msp430f5659-msp430-usb-bootloader

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我的板基于 MSP430F5659。 USB 用于与外部主机通信。

我以前使用 MSP-FET_DEBUG 接口加载固件、但现在、我需要通过主机加载固件。

基于 TI 文档 slau319l ,  

"当器件由 VBUS 供电时、如果满足以下两个条件之一、则调用带有 USB 的器件:

•该器件由 USB 供电、复位矢量为空。

•器件在 PUR 引脚连接到 VUSB 时加电。"

在我的案例中:

-我的器件 MSP430由独立的3V3供电。 不是来自 USB。 那么、我能否说[在 PUR 为高电平(3V3或5V)时复位我的 MSP430 ]被视为引导加载程序的进入序列。 ???

-对于实际硬件、我无法在0V[运行固件]和 VUSB[启动器]之间切换 PUR 引脚状态。 因此,在不更改硬件的情况下,是否有任何方法可以使 MSP430进入引导加载程序序列? 我看不出是否可以使用复位矢量。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="deleed"]

    在我的案例中:

    -我的器件 MSP430由独立的3V3供电。 不是来自 USB。 那么、我能否说[在 PUR 为高电平(3V3或5V)时复位我的 MSP430 ]被视为引导加载程序的进入序列。 ???

    -对于实际硬件、我无法在0V[运行固件]和 VUSB[启动器]之间切换 PUR 引脚状态。 因此,在不更改硬件的情况下,是否有任何方法可以使 DSP 进入引导加载程序序列? 我看不出是否可以使用复位矢量。

    [/报价]

    如果有主器件、则使用 UAR/I2C BSL 更简单、而不是基于简化的 slau320的 USB 或 SBW。

    对于 USB BSL 进入序列、主机也可用于在应用和释放复位期间处理 PUR 引脚。

    无论如何、独立3.3V 不是问题、但如果没有5V (或更低)电压、MSP430 USB 模块无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 zrno、
    在我的应用中、我需要通过 USB 来执行 BSL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PUR 接地超过1 M Ω、不悬空。 复位引脚被拉高。 为了调用 USB BSL、主器件应该...

    默认情况下、RESET 和 PUR 为高阻态

    1.将 PUR 拉高

    2.拉低复位

    3.释放复位(高阻态)

    4.释放 PUR (high-z)

    或者擦除目标器件上的复位矢量(地址:0FFFFh、值:0FFFFh)

    1.将 RESET 拉至低电平

    2.释放复位(高阻态)