This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1178748/msp430fr5994-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994

你(们)好  

我们将 msp430fr5994 launchpad 与 TI 提供的开箱即用演示代码(包括 GUI)配合使用...我们可以通过提供的 GUI 在启动过程的同时获取温度值。,但 FRAM 和 SD 卡捕获过程都不起作用(在开始时断开其自身的连接)。 强烈希望提出建议...(计划使用 SD 卡对项目使用数据记录器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    您能否显示您描述的情况的一些屏幕截图? 我们不再在 launchpad 上提供 SD 卡插槽(这是由于 microSD 卡插槽供应)

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好...如果数据记录从 GUI 开始、则不会出现任何弹出窗口...所以我想屏幕截图毫无意义...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    LaunchPad 用户指南的第3.1.5节 将在此处为您提供帮助。 我将简要总结一下操作、但我建议阅读用户指南以获得完整的说明。

    当您处于不同模式时、您需要先退出该模式、然后再启动另一种模式。 因此、如果您首先执行实时温度模式、则需要退出以启动 FRAM 模式。

    对于 FRAM 模式:

    1. 当您单击"开始"时、红色 LED 将闪烁3次、以指示您将进入 FRAM 日志模式。  LaunchPad 将与 GUI 断开连接、这是因为它进入 LPM 3。
    2. 器件将每5秒唤醒一次、在此期间、您应该会看到绿色 LED 闪烁。 这可让您知道器件在此期间记录的温度。
    3. 要退出 FRAM 日志模式、请按 S2、红色 LED 将闪烁以显示退出成功。
    4. 重新打开端口并单击 show FRAM data 查看收集的数据图。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Luke