This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:通过 SpY-bi-wire 进行编程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/568016/msp430g2755-programming-through-spy-bi-wire

器件型号:MSP430G2755
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2

我们无法通过 SpY-bi-Wire 接口在 MSP430G2755中加载程序。 我们使用通过 USB 接口连接到计算机的 LaunchPad。 在计算机上、我们使用 CCS 进行编程。 LaunchPad 和 MSP430G2755通过四条线路(GND、3、3V、测试和 RST)进行连接。 编程软件的答案是无法检测到器件。 µC MSP430G 系列中的其他 μ A、我们从未遇到过这个问题。 我们必须更改什么才能对器件进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430G2755器件是安装在 LaunchPad DIP 插座上还是单独的电路板上、如果后者是 TI 提供的 EVM 还是定制电路板设计? G2755引脚分配与 MSP-EXP430G2布局不兼容。 与 G2755目标的连接必须尽可能短、长度相似、并且在 RST 线路上包含一个47kOhm 上拉电阻器和1nF 下拉电容器。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想用1nF 代替1µF μ F?
    n ü µC 位于定制板上。 通过短(3cm 长)电缆连接。 我们已使用上拉电阻器和电容器或 RST 线路上的 MCP111电压检测器对乙醚进行了检查。 在这两种情况下都未检测到控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Charles Vogt">我们无法 通过 Spe-bi-Wire 接口在 MSP430G2755中加载程序。 我们使用通过 USB 接口连接到计算机的 LaunchPad。 在计算机上、我们使用 CCS 进行编程。 LaunchPad 和 MSP430G2755 通过四条线路(GND、3、3V、测试和 RST)进行连接。 编程软件的答案是无法检测到器件。 µC MSP430G 系列中的其他 μ A、我们从未遇到过这个问题。 我们必须更改什么才能对器件进行编程?[/quot]

    MSP430G2755属于 MSP430G2x55、G2 LP 与 TI 软件不支持该器件。 因为 TI 不会更新 G2 LP (过时)固件、但仍在销售这些固件。

    但是、可以将 MSP430G2x55与 G2 LP 和 MSP-DEBUG 结合使用。

    http://forum.43oh.com/topic/3622-programming-a-msp430g2955/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1nF 是正确的、我的器件上有拼写错误。 zrno 正确、eZ430不支持 MSP430G2x55器件、如《MSP430硬件工具用户指南》(SLAU278)所示。

    此致、
    Ryan