This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP430到432的移植

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/564756/msp432p401r-msp430-to-432-porting

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969

您好,

我不熟悉 TI MSP 控制器,只想知道1. 基于 MSP430fr5969的现有代码能否移植到 msp432p401r 而不出现任何编译错误。

2.您能不能发送 msp432p401r 外设驱动程序库的链接。 例如:UART、SPI、I2C、USB、CAN。 示例代码。

请做必要的事。 很抱歉、这是一项愚蠢的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结账
    processors.wiki.ti.com/.../MSP_Design_Workshop

    这是一个开始的好地方。 希望这会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="sridharan J"]1. 基于 MSP430fr5969的现有 代码能否移植到 msp432p401r 而不会出现任何编译错误。

    无错误编译并不保证代码按预期工作。 您应该考虑 CPU 的不同:MSP430是16位 CPU、而 msp432是32位 CPU。 因此、可能会有很多缺陷。  外设有点相似、但有所不同。 所有这些都意味着应重写与硬件相关的代码。 剩余内容-应用程序业务和演示部分。 如果项目较大-大量代码行和应用程序代码占整个项目的2/3以上、那么我会考虑移植、但非常非常非常非常仔细。 简而言之:这取决于项目。

    无论如何、在移植时 、您应该熟悉这两种微控制器。 当您知道这两个系统时、您应该会看到-移植您的项目是不是这样的。

    [引用 user="sridharan J"]2. 您能不能发送 msp432p401r 外设驱动程序库的链接。 例如:UART、SPI、I2C、USB、CAN。 示例代码。[/quot]

    您可以在 TI.com 网站中自行找到它。 只需使用搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 MSP432 MCU。

    这在 我们常见问题解答页面的 MSP432 MCU 的主要特性部分中进行了阐述

    2. dev.ti.com 提供了指向 Resource Explorer 的链接、其中包含所有类型的示例代码、演示等 (下面的屏幕截图)。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sridharan、

    请告诉我、我们是否已回答您的问题并可以关闭此主题。 我现在将关闭该线程 、您可以在必要时重新打开。