This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:生产 Launchpad、计时器不工作

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565513/msp432p401r-production-launchpad-timers-not-working

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSP432WARE

我最近从预量产 Launchpad (黑色)升级到了量产版本(红色)。 虽然这些计时器在预量产版本中能够完美工作、但即使在使用示例项目的情况下、我也无法使它们在生产电路板上正常工作。 但是、示例项目在预量产板上运行良好。

我正在使用 CCS v7。 我已检查更新。 启用的可用软件站点包括:  

启用 CC32xx 器件支持更新 software-dl.ti.com/.../updates

代码生成工具更新 software-dl.ti.com/.../p2win32 已启用

启用 GCC ARM 编译器工具更新 software-dl.ti.com/.../win32

我没有其他可用的 TI 软件更新站点。

此外、我还卸载并重新安装了 MSP432Ware。 我有3.50.00.02版

我有 driverlib.c v3_21_00_05  

我有 msp432p401r.h、文件创建日期 为2016-08-16

问题可能出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REID、

    很抱歉听到您有问题。  您能向我介绍一下您提到的示例项目吗?  我将尝试在我自己的生产版本 Launchpad 上运行它们、并查看是否遇到同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REID、

    我还没有听到你们的反馈。  我希望这意味着你能够解决这个问题。  但是、如果我当时没有听到您的反馈、我将在星期五(2017年1月20日)关闭此主题。