This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F437:FIR 低通滤波器(也是 MSP430F449)

Guru**** 2575795 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F449, MSP430F437, MSP-DSPLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567716/msp430f437-fir-low-pass-filter-also-msp430f449

主题中讨论的其他器件:MSP430F449MSP430F437MSP-DSPLIB

器件型号:MSP430F437、 MSP430F449

大家好、团队、

我有一个关于使用 MSP430F437和 MSP430F449实现 FIR 滤波器的支持请求。 我知道"用于 FIR 滤波器的高效 MSP430代码合成"(SLAA357)、还有用于MSP 微控制器的"数字信号处理(DSP)库"(MSP-DSPLIB)。

  1. 您建议使用哪一个来实现3Hz 低通滤波器?
  2. 在使用 SLAA357 v.The MSP-DSPLIB 中建议的内容时、有哪些一般权衡或限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Victor、

    我建议使用 MSP-DSPLIB、因为它是最新的资源、仍受 MSP430团队的支持。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的反馈、您能否进一步了解使用 SLAA357版本的利弊权衡或限制。MSP-DSPLIB?

    MSP-DSPLIB 是否实施 Horner 的方法? 对于  MSP430F437或 MSP430F449、这些方法中的任何一种是否有可用的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    我真的不能说,因为他们是如此不同的资源,而我也没有单独工作过。 在支持的设计方法中、MSP DSP 库用户指南没有提到 Horner 的方法: software-dl.ti.com/.../gui_design.html

    这两个资源都包含可移植到任何所需器件衍生产品的示例。 我再次建议关注 DSPLIB。

    此致、
    Ryan