This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:MSP430 SPI 时钟设置

Guru**** 2921980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, LMP90100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567256/ccs-msp430f5529-msp430-spi-clock-settings

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: LMP90100

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我们正在尝试在 LMP90100和 MSP430f5529之间建立 SPI 通信。 我们有一个来自 TI 的示例代码、但无法使其正常工作。 我们已经完成了代码、没有遇到任何与 MSP430中的时钟设置相关的问题。 我们尝试从 MSP430的 P2.7获取时钟信号。 有什么建议吗?  

此致、e2e.ti.com/.../1263.main.ce2e.ti.com/.../TI_5F00_LMP90100.he2e.ti.com/.../TI_5F00_LMP90100_5F00_register_5F00_settings.he2e.ti.com/.../TI_5F00_MSP430_5F00_spi.he2e.ti.com/.../TI_5F00_MSP430_5F00_spi_5F00_USCIB0_5F00_5xx.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用 UCA0或 UCB0外设? P2.7是 UCA0CLK、但您的代码使用 UCB0、这意味着您应该监控 P3.2。 拥有 TI_MSP430_hardware_board.h 文件也将大有裨益、因为您的代码使用 UCB0、因此它可以初始化 P3.0-P3.2引脚。

    此致、
    Ryan