This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET 仿真工具简短描述

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567071/msp-fet-emulation-tool-short

主题中讨论的其他器件:MSP430F2013MSP-FET

我使用 MSP FETFlash 仿真工具对 MSP430F2013进行编程。 我使用了3.3V 外部电压进行编程、一切都运行良好。 但是、今天我做了与以前相同的事情、但当我连接到 MSP 工具时、3.3V 下拉至0V。 它会锁定、就像 MSP 工具内部对 GND 短路一样。 通常必须有3.3V 电压。 因此、我更改为内部3.3V、它可以正常工作。 因此、这就是 MSP 内部引脚4 (VCC_TARGET)出现问题的原因、该引脚将外部电压下拉至0。] 我只需检查引脚4 (外部电压)和引脚9 (GND)之间的电阻、它显示为5欧姆。 这是否意味着它现在是短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看以下类似的 E2E 主题:

    e2e.ti.com/.../1977433
    e2e.ti.com/.../1786680

    MSP-FET 具有内部 ESD 保护、但如果引脚因某种原因过载、则可能会发生内部损坏。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Quan Ho。

     

    让我尝试理解您的问题。

     

    您是希望通过 MSP-FET 为 MSP430F2013供电、还是希望使用外部电源。

     

    只是为了阐明引脚。

    PIN4:仅为 SENSE 引脚。 如果您对该引脚施加外部电压、MSP-FET 将使 JTAG 引脚的 VCC 电平适应外部电压电平。 如果未向该引脚施加电压、FET 将在 PIN2上输出3.3V 电压。

     

    PIN2:是 MSP-FET 的电源引脚。 在 PIN2上、MSP-FET 可根据您在 IDE (CCS 或 EW430)中的设置输出1.8-3.6V 电压。

     

    谢谢、此致

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用外部电压、但现在它不再工作了。 我认为引脚4和引脚9短接在一起、这样连接引脚4和外部压降至0V (GND)之间的外部电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您将 FET 插入 USB 时、它仍然输出3.3V 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、引脚2仍然工作、引脚2的内部电压为3.3V。 但我需要使用外部输出、因此我尝试弄清发生了什么情况。 如果您有 MSP-FET、您能否检查引脚4和引脚9之间的电阻。 我的电阻为5欧姆、因此我认为它有内部损坏并使这些引脚短路。