This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:MSP430F6736:用于采样器的 ADC10SR >200ksps????

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567265/msp430f6736-msp430f6736-adc10sr-for-samplerates-200ksps

器件型号:MSP430F6736

您好!


恐怕我在理解 ADC10CTL2寄存器中 ADC10SR 的设置时遇到了一些问题、或者更精确地进行了这些设置。 在 slau208O 中注明:"...0b = ADC10_A 缓冲器支持高达大约200ksps 的速率。 "

假设我将使用大约 5MHz、不适用于或仅适用于 S&H 单元的4个 ADC10CLK 时钟:我可以得到大约416ksps 或315ksps 的东西、不能吗?


那么、我是否只允许对最大值的信号进行采样 每秒200、000次? 还是必须使用外部基准? 或者我完全错了吗?

我想、如果我每秒只做一些(少于100或1000个)的样本、或者我必须这么做、我不需要考虑这一点?

很抱歉、我有点困惑。

提前感谢!

Björn μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、布恩、

    ADC 采样率受基准缓冲器的功能限制、该功能取决于外部缓冲或内部基准。 当 ADC10CLK 为5MHz 时、至少8个 ADC10CLK 周期应该被用于采样保持时间、如数据表的10位 ADC、外部基准表中所示。 如果使用 Vcc 作为基准或者外部非缓冲(取决于 ADC10SREFx 位、请查看用户指南的图27-1)、那么缓冲器限制可被忽略并且有可能超过200ksps。 但是、如果您计划使用的速度低于200 ksps、则无需担心。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    也谢谢!

    好的、我在数据表中没有看到这一点(在"10位 ADC、外部基准表"中)、因为我将使用内部基准。 我也不希望在该领域找到这样的信息。 ;-)

    让我们成为一个氮化物选择器:使用此设置、您还会得到250kSPS 的理论速率、我不会这样做? (很抱歉、我只想理解它。 ;-))

    此致、
    Björn μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Björn、

    内部基准电压(VREF)必须使用基准缓冲器(请参阅用户指南的图27-1)、因此您的电压限制为200ksps。

    此致、
    Ryan