This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:MSP430F6736:SD24外部基准的稳定或导通时间

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567269/msp430f6736-msp430f6736-settling--or-on-time-for-external-reference-for-sd24

器件型号:MSP430F6736

您好!


数据表中为内部基准的稳定时间规定的值(如果已打开)。 还为 Ton 指定了一个与 SD24结合使用的内部基准值。 (我假设唯一的区别是、这是2个不同的基准。 趋稳和导通意味着相同的事情?!)


那么、如果我使用外部基准、我将需要等待多久? 好的、这也取决于外部电路、但我是否需要考虑在 MSP 内部"产生"的时间?

BTW:页脚中将 tSETTTLE 称为 tREFON。 拼写错误?

提前感谢!

此致、

Björn μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Björn、

    将外部基准电压应用到 VeREF+引脚后、等待75us。 tSETTLE 不等于 tREFON、设置 REFON 位所需的时间。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan!

    但我找不到其他有关 tREFON 的东西。 它是如何定义的、或者它有多长时间?

    此致、
    Björn μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Björn μ A、

    在 REFCTL0内部设置 REFON 位的时间与指令时间相同、通常为4或5个时钟周期。

    此致、
    Ryan