This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5501:RAM 保持的最小电压规格

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5501, MSP430F2418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567487/msp430f5501-min-voltage-spec-for-ram-retention

器件型号:MSP430F5501
主题中讨论的其他器件: MSP430F2418

您好!

请告诉我 MSP430F5501 RAM 保持电压的最小值吗?

我在 MSP430F2418数据表中找到了 RAM 保持规格。

  

我在 F5501数据表中找不到此值。

此致、

ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5xx 系列器件具有内置稳压器、可生成较低的内核电压。

    因此 F5501没有单独的 RAM 保持电压;RAM 保持的最小电压是正常的最小 Vcc 电压(1.8V)。