This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430满足 ISO7816

Guru**** 2569965 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567393/msp430fr2433-msp430-fulfill-iso7816

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430G2755

尊敬的工程师:

我的一位客户希望通过 MSP430的 UART 实现 ISO7816接口。  是否有任何有关此函数的演示代码? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    我可以共享一些非官方代码、但它是为 MSP430G2755编写的。 检查您的电子邮件。

    我将看到我还能找到什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cameron:
    明白了,非常感谢您的友好帮助。